This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:丢失了数据流的封装

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807429/dp83822i-lost-the-package-of-the-data-stream

器件型号:DP83822I

您好 、专家:

我的客户已将 DP83822IRHBR 设计为其新项目、并在电路板和 PC 之间通过 RJ45进行通信时解决了封装丢失问题。 故障率可能约为2%。

因此、我们担心 PCB 布局设计、因为它通常是可疑的。  请帮我检查下面的原理图和 PCB 布局。

这是一个紧急情况,如果您能尽快检查一下,真的很感激。  谢谢!

e2e.ti.com/.../PM_5F00_ETHERNET_5F00_BOARD_5F00_2019.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这被配置为 MII 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享原理图 pdf、因为我没有 Allegro。
    2.请确定问题出在 MAC 侧或 MDI 侧。
    3.您可以使用步骤2的数据表中提供的 MAC 环回和反向环回。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geet:

    感谢您的回复。

    由于此案例与客户的机密信息有关,我能否通过电子邮件与您联系?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我将关闭这个脱机处理的线程。

    此致、
    GET