This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214开关的 AUX 配置

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807190/hd3ss214-aux-configuration-for-hd3ss214-switch

器件型号:HD3SS214

您好!

我正在制作一个2x2 DisplayPort 1.4开关(2输入、2输出)、如下所示:

i.imgur.com/vqRvCep.png

其中、我在该开关的两端使用2个转接驱动器。 我对 AUX 通道上的交流耦合电容器感到困惑。

我应该在两端还是仅在一端(灌电流或拉电流)实现它?

i.imgur.com/T1LWPT2.png

此外、在 AUX 通道上使用上拉和下拉电阻器时、它是可选的还是强制性的?

这些电阻器应拉动哪条线路((1)拉电流和 SW 之间、(2)在2 SWS 之间、(3)在 SW 和灌电流之间)?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此主题是否回答了您的问题 :e2e.ti.com/.../799130

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这解决了我的问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我们看看下图(就像您发送给我的主题中)

    您能否帮助我验证此链路中的交流耦合电容是否足以支持从 CPU 到监视器的主链路和 AUX 通道?

    我们是否需要在任何 AUX 连接上添加上拉和下拉电阻器?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您不需要在第1点中使用交流电容、因为交流电容应该已经填充到源 TX 上

    2.点2应是直流耦合,因为点6已是交流耦合

    3. AUX 应是直流耦合的,不需要上拉/下拉电阻器,因为它们已经在源设备和接收设备内部。 但是、如果我需要的话、我仍然会为电路板设计一个0欧姆电阻器选项、用于电容和上拉/下拉。  

    谢谢

    David