请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS214 您好!
我正在制作一个2x2 DisplayPort 1.4开关(2输入、2输出)、如下所示:
其中、我在该开关的两端使用2个转接驱动器。 我对 AUX 通道上的交流耦合电容器感到困惑。
我应该在两端还是仅在一端(灌电流或拉电流)实现它?
此外、在 AUX 通道上使用上拉和下拉电阻器时、它是可选的还是强制性的?
这些电阻器应拉动哪条线路((1)拉电流和 SW 之间、(2)在2 SWS 之间、(3)在 SW 和灌电流之间)?
谢谢、此致、
海