This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:DS92lv18 clok#39;s

Guru**** 2813395 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18, SN65LVDS100, SN65LVDS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809501/ds92lv18-ds92lv18-clok-s

器件型号:DS92LV18
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS100SN65LVDS101

你(们)好

我正在使用 DS92LV18设计 Ser/DeSer 板。 我添加了带有锁存器等的外部逻辑、通过使用2个相同的板并将它们与光纤连接来创建64位点对点多路复用器。

实际上、我有两个问题、希望有人能帮我解决。

我在板上有一个25MHz 振荡器。 我打算将这个时钟连接到 Tclk 和 REFCLK、以便 Tx 侧和 Rx 侧都由同一个振荡器计时。

这是使用 DS92LV18的正确方法吗?

其次、我在寻找电平转换电路时遇到了一些困难。 DS92LV18在 DI+.do-和 RI+和 RI--引脚上有一个 LVDS 接口。 我使用的光纤组件具有 LVPECL 级别接口。 是否有人可以帮助我编写有关如何进行此转换的应用手册?

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您描述的时钟方案应该可以。  要求是 DS90LV18上的 REFCLK 必须与另一端(发送)的 TCLK 相同(5%以内)。 在两侧设置 TCLK 和 REFCLK 应该是可以的。

    关于 PECL <-> LVDS 转换、您可以使用 SN65LVDS100和 SN65LVDS101。  有关详细信息、请参阅 SN65LVDS100数据表的应用部分。  请注意、某些光学模块具有内部交流耦合电容器。  以下2个应用手册详细介绍了如何将 PECL 和 LVDS 与交流和直流耦合连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    使 TCLK 和 REFCLK 以1:1的速率工作是一个很好的设计做法。

    对于电平转换、需要考虑几个因素。

    1.您的光纤解决方案是交流耦合吗?  如果是、则需要对通过光纤发送的数据进行编码或扰频、以保持直流平衡。

    LVDS 输入 RI+/-可接受 LVPECL 输出电平。  根据 LVPECL 输出规格、简单的100欧姆差分负载可能足够、也可能不够。  在某些情况下、还需要一条到 GND 的直流端接路径、以偏置 LVPECL 输出。

    3. LVDS 输出电平被偏置为1.2V 共模。  大多数 LVPECL 输入器件定义的 输入共模电压略高。  在这种情况下 、可能需要转换或电平转换。  如果 LVPECL 输入是交流耦合的、则无需接口电路。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是直流耦合