This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:如何将 TCA4311A 用于长电缆

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, TCA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809394/tca4311a-how-to-use-tca4311a-for-long-cable

器件型号:TCA4311A
主题中讨论的其他器件: TCA4311

尊敬的:

我们的客户将 TCA4311A 用于长电缆、例如以下连接。

MCU (主器件)-> TCA4311 (输入)-> TCA4311 (输出)->电缆-> TCA4311 (输出)-> TCA4311 (输入)->从器件(MCU)

正确吗? 或者需要改变输入和输出方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    该器件使用动态电压偏移、因此当您将它们串联在一起时、电压值从"TX"变为"RX"时更大(不过请记住、I2C 是双向的)。

    例如、如果 TX 线路上的电压为0.3V、动态偏移值为0.150V、则第一个 TCA4311A 将会看到450mV。 第二个电压为600mV、第三个 TCA4311A 电压为750mV、最后一个 TCA4311A 电压为750mV。 如果接收器不接受750mV 或者 TX 更大、这可能是一个问题...

    第二个原因是、如果使用 TCA4311A 通过电缆进行传输、则区域贸易协定会导致较大的 di/dt、如果电缆具有较大的电感、则会产生较大的振荡。 下冲或过冲也可能会损坏器件。

    由于使用"或"逻辑、您可能还会遇到过早/过早触发单侧 RTA 的问题、并且您可能不会将所有 RTA 均加载到相同的负载中。

    您是否必须使用 TCA4311A 进行电缆传输、或者是否可以使用不同的缓冲器?

    谢谢、

    -Bobby