主题中讨论的其他器件: TCA4311
尊敬的:
我们的客户将 TCA4311A 用于长电缆、例如以下连接。
MCU (主器件)-> TCA4311 (输入)-> TCA4311 (输出)->电缆-> TCA4311 (输出)-> TCA4311 (输入)->从器件(MCU)
正确吗? 或者需要改变输入和输出方向?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kane、
该器件使用动态电压偏移、因此当您将它们串联在一起时、电压值从"TX"变为"RX"时更大(不过请记住、I2C 是双向的)。
例如、如果 TX 线路上的电压为0.3V、动态偏移值为0.150V、则第一个 TCA4311A 将会看到450mV。 第二个电压为600mV、第三个 TCA4311A 电压为750mV、最后一个 TCA4311A 电压为750mV。 如果接收器不接受750mV 或者 TX 更大、这可能是一个问题...
第二个原因是、如果使用 TCA4311A 通过电缆进行传输、则区域贸易协定会导致较大的 di/dt、如果电缆具有较大的电感、则会产生较大的振荡。 下冲或过冲也可能会损坏器件。
由于使用"或"逻辑、您可能还会遇到过早/过早触发单侧 RTA 的问题、并且您可能不会将所有 RTA 均加载到相同的负载中。
您是否必须使用 TCA4311A 进行电缆传输、或者是否可以使用不同的缓冲器?
谢谢、
-Bobby