This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:EQA1引脚19有问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A, DS125BR401AEVM, DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809204/ds125br401a-question-on-the-eqa1-pin-19

器件型号:DS125BR401A
Thread 中讨论的其他部件:DS125BR800

DS125BR401A 数据表 表表6:A 通道均衡器设置、显示了该引脚的 N/A。  显然、它不再使用了吗? 这是令人困惑的。 为什么不像引脚23那样将其标记为"无连接"?

此外、参考设计原理图( DS125BR401AEVM UG 中的表12)显示 了 DS125BR800、而不是 DS125BR401A。 再说一次、令人困惑。 将 DS125BR401A 引脚分配与 DS125BR800引脚分配进行比较、我认为我已经解决了这一问题、但是否有显示 DS125BR401A 而非 DS125BR800的原理图?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    引脚 19未使用。  A 侧输入的所有均衡设置由 EQA0 (引脚20)控制。

    该评估板可接受任一器件。  与所有 DS125BR800或 DS125BR401A 引脚的原理图连接 应相同。

    此致、

    Lee