Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A, DS125BR401AEVM, DS125BR800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125BR401A Thread 中讨论的其他部件:、 DS125BR800
DS125BR401A 数据表 表表6:A 通道均衡器设置、显示了该引脚的 N/A。 显然、它不再使用了吗? 这是令人困惑的。 为什么不像引脚23那样将其标记为"无连接"?
此外、参考设计原理图( DS125BR401AEVM UG 中的表12)显示 了 DS125BR800、而不是 DS125BR401A。 再说一次、令人困惑。 将 DS125BR401A 引脚分配与 DS125BR800引脚分配进行比较、我认为我已经解决了这一问题、但是否有显示 DS125BR401A 而非 DS125BR800的原理图?
谢谢你