This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:USB 端口的 D+或 D-短接至 VBUS 或 GND

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808210/tusb4041i-shorting-d-or-d--of-a-usb-port-to-vbus-or-gnd

器件型号:TUSB4041I

我遇到 TUSB4041I USB 端口出现故障的问题。

可能的原因是连接到 TUSB 上其中一个端口的 USB 器件出现故障、该器件会将其中一条数据线(在本例中为 D-)与 GND 短路(约0.95Ohm)。

将该器件插入端口后、该端口将在任何时候都无法正常工作、任何连接到该端口的器件都无法正常使用。 在 USB 主机上未检测到硬件更改、或者器件被列为故障且无法使用。

我的问题是:


TUSB4041I 上的 D+/D-引脚能否承受 GND 或 VBUS 短路?

根据7.1.1节下 USB 2.0规范修订版2.0的短路耐受性:

"需要使用 USB 收发器来承受 D+和/或 D-到 VBUS、GND 和其他数据的持续短路

线路或连接器处的电缆护罩、至少24小时、不会出现性能下降。"

此后、USB 规范中仅将 GND 和 VBUS 包含在内、但由于故障器件与 GND 短路、TUSB4041I 应能够承受这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4041I 可以处理 数据线路上接地短路。 即使在电源复位后器件也无法正常工作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    否、器件在电源复位后无法正常工作。

    受影响的端口永久无法正常工作。

    某些端口不响应连接到它们的任何设备。 其他人检测到已连接某个设备、但窗口显示以下两个错误:

    "未知 USB 设备(端口重置失败)"。
    "未知 USB 设备(设备描述符请求失败)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因:
    有故障的电缆将 VBUS 短接至 D-。

    TUSB4041I 是否旨在处理与 VBUS 的短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4041I 不处理到 VBUS 的短路。