我遇到 TUSB4041I USB 端口出现故障的问题。
可能的原因是连接到 TUSB 上其中一个端口的 USB 器件出现故障、该器件会将其中一条数据线(在本例中为 D-)与 GND 短路(约0.95Ohm)。
将该器件插入端口后、该端口将在任何时候都无法正常工作、任何连接到该端口的器件都无法正常使用。 在 USB 主机上未检测到硬件更改、或者器件被列为故障且无法使用。
我的问题是:
TUSB4041I 上的 D+/D-引脚能否承受 GND 或 VBUS 短路?
根据第7.1.1节下 USB 2.0规范修订版2.0的短路耐受性:
"需要使用 USB 收发器来承受 D+和/或 D-到 VBUS、GND 和其他数据的持续短路
线路或连接器处的电缆护罩、至少24小时、不会出现性能下降。"
此后、USB 规范中仅将 GND 和 VBUS 包含在内、但由于故障器件与 GND 短路、TUSB4041I 应能够承受这种情况。