Other Parts Discussed in Thread: TCA9517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9517 您好、先生、
只需向您确认我的客户计划将两个 TCA9517级联到下面的方框图中、
您能否帮助确认它适用于两个 TCA9517级联?
第1个 TCA9517用于缓冲、第2个 TCA9517用于电源从 AUX 3.3V 变为正常3.3V。
谢谢你
MB -->提升卡(第1个 TCA9517用于3V3 AUX 输入至 3V3 AUX 输出)--> I/O 板 -->存储 板 (第2个 TCA9517用于 3V3 AUX 输入至3V3输出) -->终端设备。