This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:双级联设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808298/tca9517-two-cascade-design

器件型号:TCA9517

您好、先生、

只需向您确认我的客户计划将两个 TCA9517级联到下面的方框图中、

您能否帮助确认它适用于两个 TCA9517级联?

第1个 TCA9517用于缓冲、第2个 TCA9517用于电源从 AUX 3.3V 变为正常3.3V。  

谢谢你

MB -->提升卡(第1个 TCA9517用于3V3 AUX 输入至 3V3 AUX 输出)--> I/O 板 -->存储 板  (第2个 TCA9517用于 3V3 AUX 输入至3V3输出)  -->终端设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    如果器件的 B 侧被连接、TCA9517不能被串联。

    如果 B 侧到 A 侧或 A 侧到 A 侧、则可以使用、而不是 B 到 B

    谢谢、

    -Bobby