This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:当982角色为灌电流时、我们如何定义 OVP 点?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808317/tps65982-when-982-role-is-sink-how-could-we-define-ovp-point

器件型号:TPS65982

   产品是对接、内部对接是982设备、982充当接收器、NB 充当电源、5V 电压。  我在配置下设置 FW、

  OVP 跳闸点:24V

  2.高压警告等级:源 VBUS 电压超过20%时警告....

  3.低电压警告电平,源 VBUS 电压降至20%以下时发出警告....

  现在、我们发现 NB 为982供电、VBUS 电压将高至6.5V、然后 CC 断开。

  因此,我们强烈怀疑错误来自 NB,并且不确定何时是982灌电流,当电压为5V 时 OVP 点如何?  24V? 或者5*(1+20%)= 6V?

   当高电压警告电平达到 t0 6V 时、VBUS 将断开。

  请在此处提供支持、谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、
    如果将寄存器0x28的位22:23配置为 OVPTripPoint、则 OVP 跳闸点将始终为24V。 但是、如果您将过压保护用途更改为下面突出显示的设置、则它将根据该特定 PDO 的最大电压确定 OVP 值。