This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:更改 TCA9555 I2C 扩展器状态的示例程序

Guru**** 2545440 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823042/tca9555-sample-program-to-change-the-state-of-tca9555-i2c-expander

器件型号:TCA9555

您好、TI 工程师

我使用的是 AM654x IDK EVM、

至于用户指南、

UART 可以在 Micro B 连接器或测试接头上终止、

如果我想更改 UART 的多路复用状态、

我需要更改 TCA9555 I2C IO 扩展器的状态(设置 S0 L 或 H)

但我不知道如何更改它、

您是否会给我一个样片计划进行更改?

此致

但愿陈如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    TCA9555的 I2C 地址通过 A2:0引脚进行配置。  每当您写入或读取器件时、您将使用此地址以及命令字节(指定内部寄存器)。  TCA9555数据表的第9.5节给出了示例读取/写入操作。  要将 TCA9555的端口配置为输出、您需要写入配置寄存器中该输出的相应位。  要将输出状态配置为高电平或低电平、您需要写入输出寄存器中该输出的相应位。

    我希望这对您有所帮助、如果您在查看这些评论后有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢 您的回复。

    此致

    但愿陈如此