This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:CANBUS 信号的测量方法

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822739/tcan332-measurement-method-for-the-canbus-signal

器件型号:TCAN332

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们使用了 TI / TCAN332DCNR IC、

我们的 EA 测试需要测量板 CANBUS 信号。

1.对于该 IC 的 CANBUS 信号、是否有任何推荐的测量方法? 请提供?

2.建议参考下面提到的数据表、下图中的测量方法。
    我想问(tpLD、tpHR、TR、TF)时间有最小值和最大值、您能不能参考它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-shing、

    如果您单击我的用户名并直接向我发送电子邮件、我可以发送一份演示文稿、其中介绍了测量 CAN 信号和评估 CAN 网络的一些基础知识。

    通常、对于 CAN 系统验证和系统验证、tprop (loop)参数更适合参考。 此参数具有最小值和最大值。  

    如果客户出于其他原因需要图像中引用的参数的最小值和最大值、请告诉我、我可以找到一些特征数据。

    此致、