This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:测试模式问题

Guru**** 2766965 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170146/sn65dsi83-test-pattern-question

器件型号:SN65DSI83

您好!

我有一个带有 SN65DSI83和显示屏的客户电路板。 我正在测试 SN65DSI83的测试图形、但显示屏不显示任何内容:

以下是  SN65DSI83的所有寄存器转储:   

reg0x00:35h 38h 49h 53h 44h 20h 20h 20h 20h - 01h 00h 83h 10h 00h 01h 00h 00h 00h 00h
reg0x10:26h CCH 2Eh 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 78h 05h 03h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x20:00h 04h 00h 00h 58h 02h 00h 00h - 40h 00h 00h 00h 14h 00h 00h 00h 00h
reg0x30:05h 00h 00h 00h 96h 00h 14h 00h - 96h 00h 0Ah 00h 10h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x40:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x50:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x60:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x70:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x80:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x90:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xA0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xB0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xC0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xD0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xE0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xF0:00h 00h 00h 40h 00h 00h 80h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h

显示面板时序为:
  时钟频率=<49500000>
   hactive =<1024>
   Vactive =<600>
   HSYNC-LEN =<20>
   前沿=<150>
   后沿=<150>
   vsync-len =<5>
   垂直前沿=<10>
   后沿=<20>

您是否会检查可能是我问题的原因?

谢谢、

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、使用 以下命令时如何生成 REFCLK:

    HS_CLK_SRC
    0–来自输入 REFCLK 的 LVDS 像素时钟(默认)
    从 MIPI D-PHY 通道 A HS 连续获取 LVDS 像素时钟
    时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    您能否分享您的原理图和 LVDS 面板规格?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我没有来自项目的原理图、但从我讨论的内容来看:它看起来 REFCLK 已连接到 GND、因此我必须使用 MIPI DSI 时钟。

    我测试使用 DSI 调谐器、如下所示:

    下面是调谐器导出和 LVDS 面板规格。

    e2e.ti.com/.../tuner_2D00_and_2D00_LVDS_2D00_spec.zip

     

    下面是新的寄存器转储、但我仍然无法在 LVDS 面板上获得测试模式

    reg0x00:35h 38h 49h 53h 44h 20h 20h 20h 20h - 01h 00h 85h 10h 00h 01h 00h 00h 00h 00h
    reg0x10:26h 00h 1Dh 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 7Ah 00h 03h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x20:00h 04h 00h 00h 58h 02h 00h 00h - 21h 00h 00h 00h 00h 14h 00h 00h 00h 00h
    reg0x30:05h 00h 00h 00h 96h 00h 14h 00h - 96h 00h 0Ah 00h 10h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x40:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x50:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x60:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x70:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x80:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x90:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xA0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xB0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xC0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xD0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xE0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xF0:00h 00h 00h 40h 00h 00h 80h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h

    这是否意味着我没有正确的 MIPI DSI 时钟配置?  是否有任何 SN65DSI83状态寄存器来跟踪问题原因、例如输入时钟?

    谢谢、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、在大多数情况下、我可以得到 REG#0xE5 = 0x0。 这是否意味着我已经有 DSI 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、我建议使用参考时钟而不是 DSI 时钟、因为参考时钟将提供比 DSI CLK 更好的抖动性能。

    查看面板规格、可以看到 DSI 调谐器的输入与规格不匹配。  

    典型的 DCLK 频率为51.2MHz

    水平和垂直前沿和后沿需要遵循面板规格  

    视频格式为格式2、而不是格式1

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    被告知基准时钟引脚会拉至 GND、因此无法使用 REFCLK。

    使用49.5M 的原因是 SoC 只能输出低于 pclk 集的电流、而49.5最接近51.2M

    /* 65MHz 像素时钟*
    /* 108、40.5 MHz 像素时钟*/
    /* 40MHz 像素时钟*
    /* 31.5、25.2MHz 像素时钟*/
    /* 101MHz 像素时钟*/
    /* 148.5、75.25、27、49.5MHz 像素时钟*/
    /* 28.8MHz 像素时钟*
    /* 28.3MHz 像素时钟*
    /* 135、67.5 MHz 像素时钟*/
    /* 78.8MHz 像素时钟*

    我测试了 format2、问题仍然相同。

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    您是否还更改了正面和垂直消隐时间编程值以符合面板要求?

    您是否还遵循 DSI83上电序列? 有关上电序列的示波器波形、请参阅此 e2e 链接 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我只需更改如下:、问题保持不变:

    define PIXEL_CLOCK_kHz 49500
    #define H_Pixels_length 1024
    #define H_FRONT_STRAN 160
    #define H_BACK_STACLE 160
    #define H_SYNC_LENGTH 1.
    #define V_LINE_LENGTH 600
    #define V_FRONT_STRAN 12.
    #define V_BACK_STACLE 23
    #define V_SYNC_LENGTH 1.

    以下是寄存器转储:

    reg0x00:35h 38h 49h 53h 44h 20h 20h 20h 20h - 01h 00h 83h 10h 00h 01h 00h 00h 00h 00h
    reg0x10:26h 00h 1Dh 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 78h 00h 03h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x20:00h 04h 00h 00h 58h 02h 00h 00h - 20h 00h 00h 00h 00h 01h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x30:01h 00h 00h 00h A0h 00h 17h 00h - A0h 00h 0Ch 00h 10h 00h 00h 00h 00h
    reg0x40:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x50:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x60:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x70:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x80:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x90:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xA0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xB0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xC0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xD0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xE0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xF0:00h 00h 00h 40h 00h 00h 80h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h


    我没有 
    示波器来显示 上电序列的示波器波形、但我遵循以下序列作为数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我找到了一个示波器来探测  DSI83的 LVDS 输出

    LVDS_CLK_N/P:始终~1V、不好!!

    OUT0_N/P、OUT2_N/P:始终~1V、不好!!

    我更改为使用另一个显示时序和初始化、事实证明、该显示时序和初始化在具有相同  DSI83芯片的旧电路板上工作正常。 并且、我从 示波器获取与上述相同的信号。 下面是寄存器转储。
    reg0x00:35h 38h 49h 53h 44h 20h 20h 20h 20h - 01h 00h 85h 10h 00h 01h 00h 00h 00h 00h
    reg0x10:26h CCH 2Eh 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 78h 05h 03h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x20:00h 05h 00h 20h 03h 00h 00h - 40h 00h 00h 00h 00h 28h 00h 00h 00h 00h
    reg0x30:14h 00h 00h 00h 37h 00h 23h 00h - 4Bh 00h 3Ah 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x40:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x50:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x60:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x70:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x80:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0x90:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xA0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xB0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xC0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xD0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xE0:00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
    reg0xF0:00h 00h 00h 40h 00h 00h 80h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h

    BTW、寄存器0xE5-0x0、这意味着什么?

    谢谢、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    您是否还可以探测 DSI 输入时钟并将原理图/布局发送给我?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个问题、我没有 DSI 输入的原理图、我无法对此进行探测。 但是、0xE5没有报告任何 DSI 错误、我执行了 SOFT_RESET、并且从0xE5没有 PLL_UNLOCK 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我最终使显示屏立即工作、对于测试图形和真实信号:根本原因是 :显示数据表上显示复位和待机的描述不正确。

    感谢您的所有帮助和建议、我们现在可以在此处关闭此 TT、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    感谢您的更新、我很高兴您能够找到根本原因并解决此问题。

    David