Other Parts Discussed in Thread: TPS25810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25810 您好、先生、
如果您想设计 TYP_C_3A 解决方案、您是否可以帮助检查原理图以查看是否存在任何问题?
此外、在布局或其他方面需要考虑的任何事项。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.