This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:请帮助提供建议

Guru**** 2536870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822597/tps25810-please-help-to-provide-the-suggestion

器件型号:TPS25810

您好、先生、

如果您想设计 TYP_C_3A 解决方案、您是否可以帮助检查原理图以查看是否存在任何问题?

此外、在布局或其他方面需要考虑的任何事项。  

e2e.ti.com/.../Type-c-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除连接到 CC2 (R6)的5.1k Ω 电阻器。 这将导致 TPS25810在未连接任何器件的情况下检测到器件已连接、从而在 VBUS 上持续施加5V 电压、从而违反 Type-C 规范。 关于布局建议、我将遵循数据表中引入的布局指南(第10节)。