This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:级联连接

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822239/tca9548a-q1-cascaed-connection

器件型号:TCA9548A-Q1

大家好、TI 工程师、

我对 TCA9548A-Q1 (汽车 I2C 开关)有如下疑问:

系统中是否可以级联两个 TCA9548A-Q1?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这通常是可以的。  以下是需要注意的一些事项:

     -"下行"开关显然需要在"上行"开关上启用其相应的通道。

     地址应该被配置为唯一的,因为它们将共享一个公共 I2C 总线。

     -如果有大量通道处于活动状态,请确保上拉电阻不会太强,导致低电平电压超过总线上 I2C 器件的"VIL"要求。

    出于好奇、为什么不只同时连接两个开关器件呢?  这可能更简单一点、并会释放其中一个通道。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢您回答我的问题。

    由于 CPU  只有一个 I2C 端口、因此我是否可以并联连接两个开关器件? (如下图所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要交换机配置为具有唯一地址、此连接就可以。  I2C 作为一种协议旨在支持多器件总线。

    此致、
    最大