请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD888 大家好、
需要您帮助解决 SN65HVD888R 上的以下问题、并观察到以下情况:
1) 1) 在 IC 引脚附近的 A 和 B 线路中看到的数据,但当 RE 为低电平时不在 Rx 上接收数据。
2) 我们观察到 A 和 B 之间的电压差异(是否预计会发生)。
A) 1.25V (B 时)
b) 2.3V A
您能不能帮助您提供快速输入以识别和纠正此问题。
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。