This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:SN65HVD88R 测试观察

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820096/sn65hvd888-sn65hvd888r-test-observation

器件型号:SN65HVD888

大家好、

需要您帮助解决 SN65HVD888R 上的以下问题、并观察到以下情况:

1) 1)     在 IC 引脚附近的 A 和 B 线路中看到的数据,但当 RE 为低电平时不在 Rx 上接收数据。

2)     我们观察到 A 和 B 之间的电压差异(是否预计会发生)。

A)      1.25V (B 时)

b)     2.3V A

您能不能帮助您提供快速输入以识别和纠正此问题。  

提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    您能否向我们展示 HVD888器件输入端 A 和 B 信号的波形?  (我无法准确地判断您的描述中发生了什么、因为您说数据已显示、但也提到了静态电压电平。)  R 输出是使用不正确的数据切换、还是卡在高电平还是卡在低电平?  我们能否查看 RS-485实现的原理图?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    您对此问题是否有任何更新?  或者、您是否能够解决这个问题?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    客户正在进行一些测试、将在几天内更新。

    谢谢、Shinu Mathew。