请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83825I 您好 、专家、
您能否说出主模式和从模式的优点和缺点? 客户没有哪种模式更适合其应用。 在从机模式下、PHY 和 MAC 共享相同的参考时钟。 如何在硬件和软件上实现这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、专家、
您能否说出主模式和从模式的优点和缺点? 客户没有哪种模式更适合其应用。 在从机模式下、PHY 和 MAC 共享相同的参考时钟。 如何在硬件和软件上实现这一点?
您好、Lenna、
在 RMII 主控模式下、PHY 将接受25MHz 时钟并从内部创建一个50MHz 时钟。 此50MHz 时钟可作为 PHY 的输出、并可提供给 MAC 用于 RMII 通信。 在 RMII 受控模式下、PHY 需要一个来自外部时钟源的50MHz 时钟。 该时钟源可以是一个振荡器、其中输出在 PHY 和 MAC 之间共享。 或者50MHz 时钟可以是 MAC 的输出。
此致
Aniruddha