This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825i 主从模式

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821666/dp83825i-dp83825i-master-and-slave-mode

器件型号:DP83825I

您好 、专家、

您能否说出主模式和从模式的优点和缺点? 客户没有哪种模式更适合其应用。 在从机模式下、PHY 和 MAC 共享相同的参考时钟。 如何在硬件和软件上实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    在 RMII 主控模式下、PHY 将接受25MHz 时钟并从内部创建一个50MHz 时钟。 此50MHz 时钟可作为 PHY 的输出、并可提供给 MAC 用于 RMII 通信。 在 RMII 受控模式下、PHY 需要一个来自外部时钟源的50MHz 时钟。 该时钟源可以是一个振荡器、其中输出在 PHY 和 MAC 之间共享。 或者50MHz 时钟可以是 MAC 的输出。

    此致

    Aniruddha