Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306-Q1 主题中讨论的其他器件:PCA9306、 USB2ANY
大家好、
我尝试将 USB2ANY 器件连接到具有1.8V 逻辑的 IC。 USB2ANY 器件具有3.3V 逻辑。 因此、我将使用 PCA9306在两个器件之间进行转换。
您能否查看下面的原理图? VDD 为1.8V
谢谢!
进行了比较