This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:原理图审阅

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821532/pca9306-q1-schematic-review

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306USB2ANY

大家好、

我尝试将 USB2ANY 器件连接到具有1.8V 逻辑的 IC。 USB2ANY 器件具有3.3V 逻辑。 因此、我将使用 PCA9306在两个器件之间进行转换。

您能否查看下面的原理图? VDD 为1.8V  

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    对于器件的电平转换配置、器件的引脚7和引脚8未正确连接。 引脚7和8应短接在一起、200k 电阻器应位于 Vref2和3.3V 电源轨之间。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    很棒的收获! 请参阅下面的修订版原理图。 如果有任何其他更改、请告诉我。 谢谢!

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    新原理图看起来不错。 我看不到任何问题。

    -Bobby