请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042HGV 您好!
我将 使用 TCAN1042HGVDR 替换 MC33901。 客户发现 CANH 的下降沿和 CANL 的上升沿都不 是单调的、如下面所示。 它发生在该板中的所有单元上。 如何解释这一点? 并且、CANH\L 需要多少上升和下降时间? 我附加了原理图。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 使用 TCAN1042HGVDR 替换 MC33901。 客户发现 CANH 的下降沿和 CANL 的上升沿都不 是单调的、如下面所示。 它发生在该板中的所有单元上。 如何解释这一点? 并且、CANH\L 需要多少上升和下降时间? 我附加了原理图。
谢谢。
您好、Jerry、
这种振铃在多节点网络中很常见、可能会在未端接节点的反射回弹并干扰传输信号时发生。 (隐性电平仅在 CAN 总线上弱偏置、而不是主动驱动、因此更容易受到这些类型的事件的影响。) 这不应导致任何位错误、因为每个收发器报告的 RXD 值在每个节点上的控制器对其进行采样时将是正确的。
为了确认这是真正的根本原因、您可以尝试断开传输节点与网络的连接、根据需要添加端接电阻、以在 CANH 和 CANL 之间实现等效的60 Ω 负载、然后重新测量波形。 如果振铃消失、您就会知道它是由网络而不是收发器引起的。
最大