This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:CANH 的下降沿和 CANL 的上升沿

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821401/tcan1042hgv-falling-edge-of-canh-and-rising-edge-of-canl

器件型号:TCAN1042HGV

您好!

我将 使用 TCAN1042HGVDR 替换 MC33901。 客户发现 CANH 的下降沿和 CANL 的上升沿都不 是单调的、如下面所示。 它发生在该板中的所有单元上。 如何解释这一点? 并且、CANH\L 需要多少上升和下降时间? 我附加了原理图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这种振铃在多节点网络中很常见、可能会在未端接节点的反射回弹并干扰传输信号时发生。  (隐性电平仅在 CAN 总线上弱偏置、而不是主动驱动、因此更容易受到这些类型的事件的影响。)  这不应导致任何位错误、因为每个收发器报告的 RXD 值在每个节点上的控制器对其进行采样时将是正确的。

    为了确认这是真正的根本原因、您可以尝试断开传输节点与网络的连接、根据需要添加端接电阻、以在 CANH 和 CANL 之间实现等效的60 Ω 负载、然后重新测量波形。  如果振铃消失、您就会知道它是由网络而不是收发器引起的。

    最大