Other Parts Discussed in Thread: MAX3232
我知道波特不等于 bps、但我不确定如何配置我的 PC COM 端口以用于此芯片?
对于 RS232串行端口、9600波特是否正常? 我看到 MAX3232的最小数据速率是150kbit/s、但这与波特率不同吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
150kbps 不是最小值(器件将在没有最小限制的情况下用于仲裁低数据速率)。 实际上、我认为该规范有点奇怪、因为它似乎建议在某些情况下可实现的最大速率可能为150kbps、而我一直将其视为250kbps 器件。 我已经注意到了这一点、需要进一步研究。 不过、对于您的情况、似乎您的目标是小于150kbps、因此没有立即引起关注的原因。
我一定会研究您提到的布线问题。 如果要将 PC 连接到 PC、则电缆两端的引脚分配应相同。 如果没有零调制解调器电缆或适配器、则您需要将两侧的发送器和两侧的接收器连接在一起。 这不是它的工作方式-发送器应连接到接收器。
最大