This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:此芯片使用的波特率是多少?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821121/max3232-what-baud-rate-to-use-with-this-chip

器件型号:MAX3232

我知道波特不等于 bps、但我不确定如何配置我的 PC COM 端口以用于此芯片?

对于 RS232串行端口、9600波特是否正常? 我看到 MAX3232的最小数据速率是150kbit/s、但这与波特率不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 PC COM 端口的波特率设置为目标器件支持的值(无论是打印机、调制解调器还是其他设备)。  只要它低于收发器指定的最大信令速率、就可以(即、收发器不会成为瓶颈)。  请记住、PC 与 MAX3232的"通信"并不像与其他器件的"通过"通信那样。  请告诉我、这对您来说是否有意义。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这有道理。 在本例中、我们有一台与 PC 通信的 PC。 一台 PC 正在使用 MAX3232。 但它目前不工作。 我认为这可能是 COM 端口设置、但这可能与使用或不使用零调制解调器电缆有关? 还是其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、MAX3232数据表提到其最小数据速率为150kbit/s? 这真的无关紧要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150kbps 不是最小值(器件将在没有最小限制的情况下用于仲裁低数据速率)。  实际上、我认为该规范有点奇怪、因为它似乎建议在某些情况下可实现的最大速率可能为150kbps、而我一直将其视为250kbps 器件。  我已经注意到了这一点、需要进一步研究。  不过、对于您的情况、似乎您的目标是小于150kbps、因此没有立即引起关注的原因。

    我一定会研究您提到的布线问题。  如果要将 PC 连接到 PC、则电缆两端的引脚分配应相同。  如果没有零调制解调器电缆或适配器、则您需要将两侧的发送器和两侧的接收器连接在一起。  这不是它的工作方式-发送器应连接到接收器。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max! 非常有教育意义!