This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983 GPS 10MHz 输入案例

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820002/lmh1983-lmh1983-gps-10mhz-input-case

器件型号:LMH1983

大家好、团队、

我的客户对 LMH1983 GPS 输入有问题。

在数据表中、GPS 10MHz 可输入  到 LMH1983。 但是输出 不清楚、因此客户询问输出规格。

(问题) LMH1983 H 输入的 GPS 10MHz 输入时、是否可以输出148.5MHz 和148.35MHz?

请提供建议吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    是的、这是可能的。 有关此用例的示例、请参阅数据表第9.2.2节。

    表11显示了寄存器写入。 写入寄存器0x05[1]会将 PLL2和 PLL3设置为使用本机148.xx 时钟速率。 写入0x2E 和0x31并将输出分频器设置为1。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    非常感谢。 我明白了。

    此致、
    Akihisa Tamazaki