请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1983 大家好、团队、
我的客户对 LMH1983 GPS 输入有问题。
在数据表中、GPS 10MHz 可输入 到 LMH1983。 但是输出 不清楚、因此客户询问输出规格。
(问题) LMH1983 H 输入的 GPS 10MHz 输入时、是否可以输出148.5MHz 和148.35MHz?
请提供建议吗?
此致、
Akihisa Tamazaki