请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB914A-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB913Q-Q1、
您好!
在使用 DS90UB913Q-Q1进行传输以及使用具有 STP 和25-100MHz PCLK 的 DS90UB914A-Q1接收器时遇到问题?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在使用 DS90UB913Q-Q1进行传输以及使用具有 STP 和25-100MHz PCLK 的 DS90UB914A-Q1接收器时遇到问题?
谢谢
您好!
感谢您提出您的问题。 913和914A 在使用 STP 配置时是兼容的。 为了解决您的问题、您能否提供有关您的设置以及您看到的内容的更多详细信息?
此致、
Darrah