This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:与 DS90UB913Q-Q1和 DS90UB914A-Q1兼容

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913Q-Q1, DS90UB914A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172030/ds90ub914a-q1-compatible-between-ds90ub913q-q1-and-ds90ub914a-q1

器件型号:DS90UB914A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB913Q-Q1

您好!

在使用 DS90UB913Q-Q1进行传输以及使用具有 STP 和25-100MHz PCLK 的 DS90UB914A-Q1接收器时遇到问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出您的问题。 913和914A 在使用 STP 配置时是兼容的。 为了解决您的问题、您能否提供有关您的设置以及您看到的内容的更多详细信息?

    • 您使用的是什么模式?
    • 您是发送10位还是12位数据有效载荷?
    • 您使用什么 pclk 值?
    • 两个器件之间是否有稳定的锁? 您可以使用914A 的寄存器0x1C 和913的寄存器0x0C 来检查是否有锁定。
    • 您遇到了什么问题? (通信问题、数据损坏、不稳定、错误等)

    此致、

    Darrah