This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:有关 MDIO 实现的详细信息

Guru**** 2544350 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818872/usb-2-mdio-details-on-mdio-implementation

器件型号:USB-2-MDIO

大家好、

由于 USB-2-MDIO 工具的源代码不可供参考、因此我想获得一些有关如何实现该工具的指导。

我的客户正在特别尝试了解 MSP430上的外设用于生成 MDIO 接口。 它是否仅使用 I2C 接口、或者您是否需要考虑处理 I2C 和 MDIO 之间差异的其他复杂性?

您提供的任何建议都将非常有帮助!

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    USB-2-MDIO 在两个 GPIO 上实现了 MDIO-MDC 通信协议、也称为 SMI。 IEEE 以太网标准定义了应如何实现 SMI 的规范。 USB-2-MDIO 软件不使用 MSP430的 I2C。

    此致

    Aniruddha