请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB-2-MDIO 大家好、
由于 USB-2-MDIO 工具的源代码不可供参考、因此我想获得一些有关如何实现该工具的指导。
我的客户正在特别尝试了解 MSP430上的外设用于生成 MDIO 接口。 它是否仅使用 I2C 接口、或者您是否需要考虑处理 I2C 和 MDIO 之间差异的其他复杂性?
您提供的任何建议都将非常有帮助!
谢谢、
Mitchell
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
由于 USB-2-MDIO 工具的源代码不可供参考、因此我想获得一些有关如何实现该工具的指导。
我的客户正在特别尝试了解 MSP430上的外设用于生成 MDIO 接口。 它是否仅使用 I2C 接口、或者您是否需要考虑处理 I2C 和 MDIO 之间差异的其他复杂性?
您提供的任何建议都将非常有帮助!
谢谢、
Mitchell