Other Parts Discussed in Thread: DP83640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DP83640大家好、
我的客户在 DP83640环回功能上遇到了一些问题、启用环回后、他们可以接收到发送的数据、但他们获得的数据字节是发送数据的2倍、例如、如果他们发送1个字节、则他们收到2个字节:
请检查配置、红框中的所有数据 都是多余的,所有其他数据都是正确的。
您对这种情况的发生原因有什么看法吗?
非常感谢。
此致、Sunny