This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640环回问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817418/dp83640-dp83640-loopback-issue

主题中讨论的其他器件:DP83640

大家好、

我的客户在 DP83640环回功能上遇到了一些问题、启用环回后、他们可以接收到发送的数据、但他们获得的数据字节是发送数据的2倍、例如、如果他们发送1个字节、则他们收到2个字节:

请检查配置、红框中的所有数据 都是多余的,所有其他数据都是正确的。

您对这种情况的发生原因有什么看法吗?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    请分享一个小型方框图、其中说明了设置、启用了哪个环回、以及从何处生成和接收流量。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    `s 回复、客户的组织块非常简单、只有他们的处理器和我们的 PHY、MII 连接、 在 TD 和 RD 上没有连接。

    对于配置、它们只将 BMCR(addr:0x00)配置为0x6100、启用内部回送。  

    它们从 MII 发送和接收数据。

    您对此问题有什么意见吗?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    建议从 FPGA 传输一个数据包、并监控 TX_EN 和 RX_DV 切换次数。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET