请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 我只使用 HD3SS3220作为器件模式、
我们需要使用两 种类型的充电、(1.type C 2. 12V 直流电源)。
因为我们担心 C 型电源不足。
现在我的问题是 12V 直流电源 电压为5V、而这5V 如何提供 给 HD3SS3220 以及如何连接?
2. MCU 集成了 USB A、我使用 HD3SS3220将 USB A 转换为 Type-C、 是否 应连接 HD3SS3220的 I2C 引脚?
3. HD3SS3220的 第23 个引脚 INT_N/OUT3、 第25 个引脚 SDA/OUT1、 第26个引脚 SCL/OUT2。 他们是从事什么工作? 他们的功能是什么?
提前感谢您的回答。