This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:有关 HD3SS3220的一些问题。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819915/hd3ss3220-some-question-about-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

我只使用 HD3SS3220作为器件模式、   

我们需要使用两  种类型的充电、(1.type C    2. 12V 直流电源)。

因为我们担心 C 型电源不足。

现在我的问题是  12V 直流电源 电压为5V、而这5V 如何提供  给 HD3SS3220 以及如何连接?

2. MCU 集成了 USB A、我使用 HD3SS3220将 USB A 转换为 Type-C、    是否 应连接 HD3SS3220的 I2C 引脚?

  3. HD3SS3220的  第23 个引脚 INT_N/OUT3、  第25  个引脚 SDA/OUT1、 第26个引脚 SCL/OUT2。   他们是从事什么工作? 他们的功能是什么?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    HD3SS3220仅支持5V 和最大3A 功率广播。 请参阅 PD 控制器 TPS6598x 系列以获取12V 电源广播、而不是 HD3SS3220。

    谢谢

    David