请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 你(们)好
我对 TPS65988 0x48 RX 身份 SOP 有疑问。
我的系统 Type C 连接器至坞站。 我可以读取0x48 RX 身份 SOP 数据。
我移除了 Type C 端口上的对接、0x48保留相同的数据。
这是正常的吗?
它 是正常的。 是否是下一个连接新设备,0x48将是 updata?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.