This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:适用于寄存器0x48 RX 标识的 TPS65988 SOP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819665/tps65988-tps65988-for-reg-0x48-rx-identity-sop

器件型号:TPS65988

你(们)好

     我对 TPS65988 0x48 RX 身份 SOP 有疑问。  

我的系统 Type C 连接器至坞站。 我可以读取0x48 RX 身份 SOP 数据。

我移除了 Type C 端口上的对接、0x48保留相同的数据。

 这是正常的吗?

它 是正常的。  是否是下一个连接新设备,0x48将是 updata?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    没错。 只有在建立新连接后、该寄存器才会更新。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric  

          感谢您提供快速支持。