This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:PLL 可以#39;t 被锁定

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817466/sn65dsi85-pll-can-t-be-locked

器件型号:SN65DSI85

您好!

客户可以在  REFCLK 模式下锁定 PLL (PLL_EN_STAT 读取为'1')(0x0A 设置为0x04、0x0B 设置为0x00),但在    MIPI CLK 模式下(0x0A 设置为0x05、0x0B 设置为0x10)无法锁定 PLL (PLL_EN_STAT 读取为'0')。  请告知下一步应检查哪些内容来进行调试。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查并确保遵循初始化序列(数据表中的表5)。  如果是这种情况、则需要检查的另一件事是 MIPI 侧的信号完整性(检查 DSI 时钟和数据的眼图、并确保眼图处于打开状态)。  什么是工作模式(请参阅数据表中的表4)? DSI 时钟频率是多少?  MIPI 源和 DSI85之间的连接有多长时间?

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否仍然存在?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于初始序列的原因,PLL 似乎无法锁定。  客户 稍后将修复初始序列、并使用 REFCLK 作为短期解决方案。 现在已成功启动显示。

     

    问题可以暂时关闭。

     

    谢谢!

    安东尼