请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI85 您好!
客户可以在 REFCLK 模式下锁定 PLL (PLL_EN_STAT 读取为'1')(0x0A 设置为0x04、0x0B 设置为0x00),但在 MIPI CLK 模式下(0x0A 设置为0x05、0x0B 设置为0x10)无法锁定 PLL (PLL_EN_STAT 读取为'0')。 请告知下一步应检查哪些内容来进行调试。
谢谢!
安东尼