This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:无法连接 DP83822IF 光纤部件。

Guru**** 2505985 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817153/dp83822if-the-dp83822if-fiber-part-cannot-be-connected

器件型号:DP83822IF

我们现在将 TI 的 DP83822IF 用作光纤解决方案。 现在、ARM 主器件已经识别出83822芯片、但光纤部分无法建立连接。

随附文件中提供了 TI 参考设计的参考。

此外、我们根据数据表设置了 Phy 自举、但发现该参考设计与配置和文档不匹配、并且数据表也随附。

在原理图中、COL 引脚负责设置 FX_EN、但仅使用2.2K 下拉电阻、这可以理解为设置为模式1、但数据表中的模式1定义为 FX_EN=0。

 e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00928E2_2800_001_29005F00_FO_5F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意你的意见。 自举应具有 PU 和 PD、以配置为模式2和模式3。 我们将查看并检查原理图中仅显示了2.2K PD。  

    此外、请确保按照数据表中的说明启用 DP83822的光收发器信号检测(SD)。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET