尊敬的 Sirs:
我的客户发现 TUSB8020B 将在重新插入其中一个下行端口的同时重新连接下行端口器件。
下面是一个简单的街区!
系统直接提供另一个 Micro-USB 端口、仅 TUSB8020B 提供2个 USB 2.0端口。
是的、客户刚刚使用了 TUSB8020B 的 USB2.0。 不是 USB2+USB3。
当 MicroUSB 设备插入时、重新插入 TUSB8020的任何一个端口都会导致另一个端口重新连接!
他们发现 USB_R1信号有毛刺脉冲、PWRCTL 信号将变为低电平然后返回高电平。
如果 MicroUSB 端口未连接任何设备、则问题消失了!
以下是用于比较的良好和故障波形。
您能帮我了解一下这个问题吗?
什么情况/原因会导致 USB_R1出现此类行为?
谢谢。