This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 的重新连接问题...

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816953/tusb8020b-reconnection-issue-of-tusb8020b

器件型号:TUSB8020B

尊敬的 Sirs:

我的客户发现 TUSB8020B 将在重新插入其中一个下行端口的同时重新连接下行端口器件。

下面是一个简单的街区!

系统直接提供另一个 Micro-USB 端口、仅 TUSB8020B 提供2个 USB 2.0端口。

是的、客户刚刚使用了 TUSB8020B 的 USB2.0。 不是 USB2+USB3。

当 MicroUSB 设备插入时、重新插入 TUSB8020的任何一个端口都会导致另一个端口重新连接!

他们发现 USB_R1信号有毛刺脉冲、PWRCTL 信号将变为低电平然后返回高电平。

如果 MicroUSB 端口未连接任何设备、则问题消失了!

以下是用于比较的良好和故障波形。

您能帮我了解一下这个问题吗?

什么情况/原因会导致 USB_R1出现此类行为?

谢谢。

e2e.ti.com/.../TUSB8020B.pdf

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何将 USB 连接器护罩接地的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    客户 USB 连接器屏蔽 GND 和板 GND 链路为0欧姆。

    BTW、他们对此板进行了测试、但问题与他们自己的设计相同。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00287

    我是否知道有任何原因/问题会导致 USB_R1和 EN 信号异常?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于 USB 总线复位、USB_R1和 EN 上的行为是正常操作。  当插入第二个器件时、主机控制器似乎正在发送 USB 复位、当集线器参考设计连接到常规 PC 主机时、它们是否会看到此行为?  我认为这可能是主机上的驱动程序问题。

    此致、

    JMMN