This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111:EEPROM CRC 计算

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817527/ds110df111-ds110df111-eeprom-crc-calculation

器件型号:DS110DF111

尊敬的所有人:

我们希望对配置为 SMBus 主模式的 DS110DF111使用 CRC 校验和。

是否有如何计算 CRC-8的指南或对 CRC 计算规范的引用?

我尝试了几个在线 CRC 计算器、示例见 snla228、但没有人计算预期结果。

此致、

Detlef Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Detlef:

    我将更详细地介绍这一点。  以下计算器链接可正确处理十六进制信息的较短 stings。

    www.scadacore.com/.../

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Detlef:

    器件级 CRC 使用略有不同的计算方法。

    以下在线工具 可以 正确执行计算。

    www.ghsi.de/.../

    CRC 多项式作为位序列应读为:100000111

    这给出了一个多项式:P (x)= x^8 + x^2 + x^1 + x^0  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    非常感谢您链接到在线 CRC 转换器。

    我在本站点上测试了 TI 应用手册 SNLA245中的示例2和3、了解了针对10G 至12.5G 重定时器的 EEPROM 编程。

    但遗憾的是,结果与应用手册不匹配。

    经过一些研究、我找到了网站 https://crccalc.com/

    此工具计算的结果与应用手册中的相同。

    您能否确认 https://crccalc.com/ 计算了正确的 CRC 并解释您为什么推荐其他来源?

    谢谢。

    此致、

    Detlef Wolf
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Detlef:

    两个 CRC 计算器给出了正确的结果。  您应该能够使用其中一个。

    此致、

    Lee