This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:有关 DS90UB914-Q1 BIST 功能的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818169/ds90ub914a-q1-questions-about-ds90ub914-q1-bist-function

器件型号:DS90UB914A-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1

大家好、

由于客户在使用与 DS90UB914A-Q1连接的 DS90UB913A-Q1时遇到了一些问题、他们发现在视频数据转换期间锁定有时会下降、现在客户无法拆除机械结构。 因此、我们希望仅通过软件(摄像头到913、913到914、914到 SOC)了解信号链中的问题发生位置、我们需要了解一些符合您要求的信息、如下所示:

1如果913A 和914A 具有933和934等图形发生器、这有助于我们解决问题

#2如果我们可以使用 BIST (配置到内部时钟)来查看它是否是由于 pclk 不干净、 根据数据表中描述的 BIST 功能、如果从913发送到914的数据是良好的数据、可用于查看913和914是否工作良好或数据有错误、以查看导通引脚的功能、我不太清楚。 请帮您确认这一点吗?

3除了上述方法外、您是否可以就其他方法提供一些建议以帮助查找问题?

非常感谢您的热情支持。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    请参阅以下评论:

    1如果913A 和914A 具有933和934等图形发生器、这有助于我们解决问题

    ->不是、对于新设计、首选 ub934。

    #2如果我们可以使用 BIST (配置到内部时钟)来查看它是否是由于 pclk 不干净、 根据数据表中描述的 BIST 功能、如果从913发送到914的数据是良好的数据、可用于查看913和914是否工作良好或数据有错误、以查看导通引脚的功能、我不太清楚。 请帮您确认这一点吗?

    -->是的,但是 BIST 测试条件应该基于外部 PCLK。 请访问 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub914a-q1.pdf 、其中包含 BIST 设置说明。

    3除了上述方法外、您是否可以就其他方法提供一些建议以帮助查找问题?

    =>这是一个典型的高速串行链路设计问题。 请从包括 REFF 在内的整个高速串行链路角度对其进行分析。 ub913a 的时钟、d/s、电源噪声、PoC 网络设计、连接器/电缆等

    此致、

    Steven

    最好的雷加尔

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    非常感谢您的热情支持。  

    关于答复#2、我们可以从数据表 9.4.6和表4中看到、这表明我们也可以选择使用内部时钟、为什么我们只能使用基于外部 PCLK 的 BIST? 请帮您解释原因。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于 高速串行链路设计技巧、要了解 FPD-Link、这是一些常见知识。 一些要点:

    1.如果您只关心 BIST 功能、是的、ub934确实可以同时支持内部和外部时钟。

    2.要评估链路质量,您需要根据内部和外部时钟来判断应用条件:

    a.时钟频率 抖动会影响链路噪声裕度。 因此、您需要设置内部时钟频率。 >=外部锁定频率、对于内部时钟频率、它具有一些固定频率。 进行采样。 因此、首先您需要了解外部时钟频率、否则、如果您使用内部时钟测试、它不会向您提供完整的信息。 因此、如果只使用内部时钟、判断链路条件并不准确。

    b.对于时钟、您可以测量时钟抖动、这是将噪声注入串行链路的一个关键因素。 但不仅时钟会影响链路噪声容限、您还需要检查:连接器/电缆、电源噪声等

    此致、

    Steven