主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1
大家好、
由于客户在使用与 DS90UB914A-Q1连接的 DS90UB913A-Q1时遇到了一些问题、他们发现在视频数据转换期间锁定有时会下降、现在客户无法拆除机械结构。 因此、我们希望仅通过软件(摄像头到913、913到914、914到 SOC)了解信号链中的问题发生位置、我们需要了解一些符合您要求的信息、如下所示:
1如果913A 和914A 具有933和934等图形发生器、这有助于我们解决问题
#2如果我们可以使用 BIST (配置到内部时钟)来查看它是否是由于 pclk 不干净、 根据数据表中描述的 BIST 功能、如果从913发送到914的数据是良好的数据、可用于查看913和914是否工作良好或数据有错误、以查看导通引脚的功能、我不太清楚。 请帮您确认这一点吗?
3除了上述方法外、您是否可以就其他方法提供一些建议以帮助查找问题?
非常感谢您的热情支持。
此致
Jessica