This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:TS3USBA225:U7切换到音频模式。 在 PIN8和引脚10、引脚6和引脚12之间添加20-20kHz、100mV 扫描信号会严重失真、高达30%。

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817861/ts3usba225-ts3usba225-u7-switch-to-audio-mode-add-20-20khz-100mv-sweep-signal-between-pin8-and-pin10-pin6-and-pin12-are-highly-distorted-up-to-30

器件型号:TS3USBA225

如果已连接            
插入 Line in 时、图1接地。 Q2 S 和 D 极是导电的。            
芯片 U7引脚3 VCC 连接到3.7V 的电池电压、引脚11 SEL1也通过电阻 R16升高。 VBUS 被挂起、因此 U7引脚7 SEL2为低电平。 U7切换到音频模式。            
在 PIN8和引脚10、引脚6和引脚12之间添加20-20kHz、100mV 扫描信号会严重失真、高达30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路的外设参数是否设置正确?

    R16 R6 470K 的设置是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R16 R6 R7的电阻值合理吗?

    在切换到音频模式之前、SEL1 SEL2通常应达到多少电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SEL1为 H (>1.3V)且 SEL2为 L (<1.3V)时,是否在音频模式下切换?

    您能否使用3.3V 和600 Ω 负载进行测试?

    此致、

    Brian